7FR02-0423-03

À propos de ce manuel

Le présent manuel décrit les fonctions des appareils de surveillance de l’isolement (IMD) modèles Vigilohm IM400N et IM400THRN, et fournit des instructions d’installation, de mise en service et de configuration.

Ce manuel est destiné aux concepteurs, tableautiers, installateurs, intégrateurs et techniciens de maintenance amené à travailler sur des systèmes de distribution électrique non mis à la terre, équipés d’appareils de surveillance de l’isolement des appareils (IMD).

Dans ce manuel, les termes « IMD » et « appareil » désignent les modèles Vigilohm IM400N et IM400THRN (pour surveiller les applications moyenne tension). Toutes les différences entre modèles, par exemple dans le cas du calibre, sont indiquées sur la description correspondante à la référence produit.

Ce manuel suppose une connaissance minimale de la surveillance des défauts d’isolement, ainsi que de l’équipement et du réseau électrique dans lequel votre appareil est installé.

Contactez votre représentant Schneider Electric local pour connaître les autres formations disponibles sur vos appareils.

Afin de bénéficier des dernières fonctionnalités, veillez à utiliser la version la plus à jour du logiciel embarqué de votre appareil.

La documentation la plus récente concernant votre appareil est disponible en téléchargement sur www.se.com.

Le tableau suivant est profilé. Vérifier le profilage avant d’effectuer toute modification.

Documents associés

Documenter Nombre
Instruction de service : Appareil de surveillance d’isolement Vigilohm IM400N GDE30187
Guide de mise en service : Appareil de surveillance d’isolement Vigilohm IM400N 7EN02-0424
Instruction de service : Appareil de surveillance d’isolement Vigilohm IM400THRN GDE30186
Guide de mise en service : Appareil de surveillance d’isolement Vigilohm IM400THRN 7EN02-0425
Catalogue Vigilohm PLSED310020EN, PLSED310020FR
Système de liaison à la terre IT : Une solution pour améliorer la disponibilité des réseaux électriques dans l’industrie – Guide d’application PLSED110006FR
Système de liaison à la terre IT – Une solution pour améliorer la disponibilité des réseaux électriques dans l’industrie – Guide d’application PLSED110006FR
Les schémas des liaisons à la terre en BT (régimes du neutre) Cahier technique nº 172
Le schéma IT (à neutre isolé) des liaisons à la terre en BT Cahier technique nº 178

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.