7FR02-0423-03

Injection

Modèle IM400THRN.

Vous pouvez régler le niveau de la tension de mesure et du courant de mesure injectés entre le réseau électrique surveillé et la terre.

Quatre valeurs sont disponibles pour ce paramètre :

Valeur Valeur de courant mesuré
20 V (par défaut) < 0,469 mA CC
40V < 0,94 mA CC
60V < 1,56 mA CC
80V < 2,48 mA CC

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.