7FR02-0423-03

Résistance CC primaire (Rés CC pri)

Ce paramètre est applicable au modèle IM400THRN lorsque le paramètre Adapt. V. est réglé sur P1N.

Il s’agit de la valeur de résistance de l’enroulement primaire du transformateur de tension Schneider Electric compatible.

Vous pouvez sélectionner n’importe quelle valeur entre 0 et 50 kΩ.

Si vous avez connecté plus d’un transformateur, sélectionnez la valeur de la résistance d’un seul transformateur. L’appareil calcule automatiquement la résistance totale en fonction de la valeur du paramètre de nombre de transformateurs.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.