7FR02-0423-03

Témoin lumineux ON

Si le témoin lumineux ON est allumé en rouge, il y a une erreur sur le réseau électrique ou dans l’appareil.

Il peut s’agir des erreurs suivantes :

  • Interruption du circuit d’injection

  • Échec de l’autotest

  • Erreur produit

  • Erreur système

  • Dépassement de capacitance :

    • C > 500 μF

    • C > 2,000 μF avec l’adaptateur de tension IM400-1700

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.