7FR02-0423-03

Écrans d’état

Introduction

L’écran par défaut affiche la valeur de résistance d’isolement du réseau. Il est automatiquement remplacé par un écran qui signale une alarme d’isolement. Le rétroéclairage de l’écran clignote pour indiquer une alarme d’isolement.

Chaque écran de mesure d’isolement affiche une barre d’état en bas pour fournir des informations complémentaires.

1 Valeur d’isolement
2 Barre de progression de l’actualisation
NOTE: La barre de progression n’est pas affichée si le paramètre Filtrage est de 4s */2s *.
3 Le graphique à barres indique le niveau d’isolement sur une échelle logarithmique. Le symbole indique la valeur du seuil de l’alarme d’isolement.
4

La barre d’état affiche des informations complémentaires concernant l’état actuel de l’alarme d’isolement. Les différents types de barre d’état sont :

  • Temporisation activation de l’alarme d’isolement : un défaut d’isolement a été mesuré et la temporisation d’alarme d’isolement est active. Cette barre affiche la progression de la temporisation.

  • Date et heure d’activation de l’alarme d’isolement

  • Date et heure de désactivation de l’alarme d’isolement

  • Acquittement du relais d’alarme d’isolement

Les barres d’état peuvent également indiquer :

  • Un autotest cyclique est en cours en arrière-plan

  • Une première mesure est en cours (au démarrage ou après réactivation de la fonction d’injection)

5

Boutons contextuels de navigation sur les écrans d’isolement ou de lancement d’un autotest manuel.

Mesure de la résistance d’isolement (R)

L’appareil affiche la mesure de la résistance d’isolement du réseau par défaut.

Alarme d’isolement détectée : défaut d’isolement

L’appareil affiche l’écran de défaut d’isolement lorsque la valeur d’isolement tombe en dessous du seuil d’alarme d’isolement.

L’écran clignote chaque fois qu’une alarme d’isolement est détectée.

Il y a deux scénarios possibles :

  • Acquitter l’alarme d’isolement en appuyant sur le bouton .

  • Si vous n’acquittez pas l’alarme d’isolement et que l’isolement du réseau renvoie une valeur supérieure au seuil d’alarme d’isolement, l’écran affiche le défaut transitoire.

Alarme d’isolement acquittée

Cet écran s’affiche lorsque vous avez acquitté l’alarme d’isolement. La barre de statut indique l’heure d’acquittement du défaut d’isolement.

Alarme préventive activée

Cet écran s’affiche lorsque l’alarme préventive a été activée.

Défaut transitoire

Cet écran s’affiche lorsqu’un défaut transitoire s’est produit.

Acquitter l’alarme de transitoire en appuyant sur le bouton .

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.