7FR02-0423-03

Montage et démontage en grille

Vous pouvez installer l’appareil sur une grille à l’aide des supports de fixation (référence catalogue 01199 Prisma) ou équivalent. L’appareil ne doit pas être incliné après l’installation.Lors du montage et du démontage de l’appareil, vous pouvez laisser les borniers connectés et câblés ou les retirer. Pour les États-Unis et le Canada, le montage de l’appareil doit être de type ouvert uniquement.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.