7FR02-0423-03

Montage

Avant d’installer l’appareil, vérifiez les points suivants :

  • La plaque de montage doit avoir une épaisseur comprise entre 0,8 et 3,2 mm.

  • Vous devez pratiquer dans la plaque une découpe carrée de 148 × 112 mm pour l’installation de l’appareil.

  • Aucun bornier ne doit être connecté à l’unité.

  1. Insérez l’appareil par la découpe de la plaque de montage en inclinant légèrement l’appareil vers l’avant.
  2. En fonction de l’épaisseur de la plaque de montage, clipsez les clips à ressort dans les logements de montage de l’appareil comme suit :
    Épaisseur de la plaque de montage Logements de fixation à utiliser

    0,8 mm ≤ X ≤ 2 mm

    2 mm ≤ X ≤ 3,2 mm

  3. Clipsez les 2 clips à ressort sur le côté de l’appareil et les 2 clips à ressort sur le dessous de l’appareil.
  4. Effectuez le câblage et insérez les borniers comme indiqué dans le schéma de câblage correspondant (voir Schéma de câblage).
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.