7DE02-0423-03

Einspeisungshemmungsbildschirm

Wenn die Einspeisungshemmungsfunktion aktiviert ist (d. h. Sp.- Eingang ist auf N.O. eingestellt), wird anstelle des aktuellen Systemstatus-Bildschirms (Isolationsmesswert, Isolationsalarm oder Isolationsvoralarm) der folgende Systemstatus-Bildschirm angezeigt:

Auf diesem Bildschirm können Sie die folgenden Aufgaben ausführen:

  • Drücken Sie auf die Taste Menu, um das Hauptmenü aufzurufen.

  • Drücken Sie auf die Pfeiltasten, um den Einstellungsbildschirm anzuzeigen.

  • Drücken Sie auf die Taste T, um den Autotest auszuführen.

HINWEIS:

Wenn Sie die Einspeisung des Geräts aktivieren:

  • Wenn der Wert Sperrungsart auf Int. eingestellt ist, wird automatisch ein Autotest gestartet, bevor wieder der Standardbildschirm der Isolationsüberwachung angezeigt wird.

  • Wenn der Wert Sperrungsart auf Ext. eingestellt ist, zeigt das Gerät den Standardbildschirm der Isolationsüberwachung an.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.