7DE02-0423-03

Informationssymbole

Die Symbole im Informationsbereich des LCD-Displays liefern Informationen wie etwa das derzeit ausgewählte Menü und den Isolationsalarmstatus.

The following table is profiled. Check for row profiling before updating any content
Symbol Beschreibung
Hauptmenü
  • Netzwiderstand (in Abwesenheit eines Isolationsfehlers)

  • Messwertparameter-Menü

  • Menü „Überwachung“

  • Netzimpedanz

  • Netzwiderstand als primärer Datensatz auf der Seite „Protokoll“

  • Setup-Übersicht

Fehlerprotokoll-Menü
Menü „Tendenz“
Einstellungsparameter-Menü und -Untermenü
Anzeigesprache-Auswahlmenü
Produktidentifikation
  • Anzeige eines Isolationsalarms

  • Anzeige eines Isolationsvoralarms

  • Anzeige eines transienten Alarms

  • Anzeige des Produktstatus

Check for IFL12H row profiling

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.