7DE02-0423-03

Hemmung quittieren (Anerk Hemm.)

Sie können den Einspeisungshemmungseingang so konfigurieren, dass das Isolationsalarmrelais aktiviert wird, sobald die Einspeisung deaktiviert wird. Das ist in einer UL-FS-Umgebung wichtig, um eine Rückmeldung (Quittierung) zum Einspeisungsstatus zu erhalten.

Die zulässigen Werte für diesen Parameter lauten EIN und AUS. Der Standardwert lautet AUS.

Um die Quittierung des Hemmungssignals einzuschalten, wählen Sie Menü > Einstellungen > E/A-Konfig > Anerk Hemm. > EIN aus.

Um die Quittierung des Hemmungssignals auszuschalten, wählen Sie Menü > Einstellungen > E/A-Konfig > Anerk Hemm. > AUS aus.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.