7DE02-0423-03

Sperrungsart (Sperrungs art)

Sie können den Sperrungsart in Abhängigkeit vom nicht geerdeten Netz mit mehreren Einspeisungsleitungen konfigurieren.

Für diesen Parameter sind zwei Werte verfügbar:

Wert Beschreibung
Int. (Werkeinstellung) Im Hemmungszustand wird das Geräterelais vom externen Netzwerk getrennt. Wenn die Einspeisung aktiviert ist, wird automatisch ein Autotest gestartet, bevor wieder der Standardbildschirm der Isolationsüberwachung angezeigt wird.
Ext. Im Hemmungszustand wird das Geräterelais an das externe Netzwerk angeschlossen. Wenn die Einspeisung aktiviert ist, zeigt das Gerät den Standardbildschirm der Isolationsüberwachung an.
HINWEIS: Der Autotest wird nicht gestartet.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.