7DE02-0423-03

Getrennte Einspeisung (Getrennte Einsp.)

Sie können den hohen Isolationswiderstand im Netz sowie die Unterbrechungen erkennen.

Das Gerät erkennt einen hohen Isolationswiderstand im Netz sowie die folgenden Unterbrechungen:

  • Einspeisungsleitung

  • Erdungsleitung

  • Zwischen dem Gerät und dem IM400-1700-Spannungsadapter

  • Zwischen dem Gerät und dem PHT1000-Spannungsadapter

Die zulässigen Werte für diesen Parameter lauten AUS und EIN. Der Standardwert lautet AUS.

HINWEIS:

Für kleine Netzwerke ohne Lasten und Transformatoren, in denen der Isolationsgrad hoch ist, bzw. während der Inbetriebnahme ohne Lasten und Transformatoren, wird empfohlen, den Parameter auf AUS einzustellen.

Die Erkennung von Unterbrechungen zwischen dem Gerät und den Spannungsadaptern IM400-1700 oder PHT1000 ist immer aktiv und hängt nicht vom Wert des Parameters ab.

Wenn die Einspeisung getrennt wird, zeigt das Gerät TRENNEN DER EINSPEISUNG ERKANNT an, und die Produktstatus-LED leuchtet auf. Informationen zur Gerätanzeige finden Sie unter Sonderstatus-Bildschirme.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.