7DE02-0423-03

Fehlersuche

Gilt für IM400N.

Sie können das Gerät mit einem automatischen oder manuellen Isolationsfehlersuchgerät verwenden, um den Isolationsfehler zu finden.

Sie können das IFL12MCN-Isolationsfehlersuchgerät (Zwölf-Kanal-Isolationsfehlersuchgerät mit einem LCD-Display [Anzeige für 12 Kanäle mit R-, C- und Zc-Anzeige] und einem Ausgangsrelais [Handelsbezeichnung: IMDIFL12MCN]) verwenden.

Sie können die manuellen XRM-Isolationsfehlersuchgeräte verwenden. Siehe Manuelle Suche nach Isolationsfehlern.

Für diesen Parameter sind vier Werte verfügbar:

Wert Empfohlene Nutzung
Alarm (Werkeinstellung) Das Gerät speist einen Fehlerortungsstrom ein, wenn ein Isolationsalarm erkannt wird und dieser mit XD301-, XD312-, XD308C- und XRM-Geräten kompatibel ist.
Voralarm Das Gerät speist einen Fehlerortungsstrom ein, wenn ein isolationsvoralarm-ansprechwerte erkannt wird und mit XD301-, XD312-, XD308C- und XRM-Geräten kompatibel ist.
AUS Das Gerät speist keinen Fehlerortungsstrom ein.
IFL Das Gerät speist einen Fehlerortungsstrom ein, wenn ein Isolationsalarm erkannt wird und dieser mit dem IFL12MCN-Gerät kompatibel ist.

HINWEIS: Die Isolationsfehlersuche ist nicht mit den Spannungs-/Erdungsadaptern IM400-1700 und P1N kompatibel.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.