7DE02-0423-03

Primärer DC-Widerstand (Pr.DC-Wid)

Dieser Parameter gilt für IM400THRN und kann verwendet werden, wenn der Parameterwert Adapter (V) auf P1N eingestellt ist.

Das ist der Wert des Widerstands für die Primärwicklung des kompatiblen Schneider Electric-Spannungswandlers.

Sie können einen beliebigen Wert zwischen 0 und 50 kΩ auswählen.

Wenn Sie mehr als einen Transformator angeschlossen haben, wählen Sie den Widerstandswert eines Transformators aus. Das Gerät berechnet den Gesamtwiderstand automatisch anhand des Parameterwerts für die Anzahl der Transformatoren.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.