7DE02-0423-03

Anzahl der Transformatoren (Anz. Wand)

Dieser Parameter gilt für IM400THRN und kann verwendet werden, wenn der Parameterwert Adapter (V) auf P1N eingestellt ist.

Das ist der Wert für die Anzahl der angeschlossenen Transformatoren.

Für den Parameter Anz. Wand sind drei Einstellungen verfügbar:

  • 0

  • 1

  • 3

Beispiel für die Einstellung des primären DC-Widerstands und der Anzahl der Transformatoren

Wenn Dann
Sie haben 3 Transformatoren angeschlossen und der primäre DC-Widerstand von jedem Transformator beträgt 15 kΩ. Wählen Sie den Wert 15 kΩ für den Parameter Pr.DC-Wid aus. Stellen Sie den Parameter Anz. Wand auf den Wert 3 ein.
Sie haben 1 Transformator angeschlossen, und der primäre DC-Widerstand des Transformators beträgt 15 kΩ. Wählen Sie den Wert 15 kΩ für den Parameter Pr.DC-Wid aus. Stellen Sie den Parameter Anz. Wand auf den Wert 1 ein.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.