7DE02-0423-03

Netzwerkkonfiguration

Sie können die Stromnetzparameter entsprechend der elektrischen Anwendungen konfigurieren, die Sie überwachen wollen.

Sie können die Gerätenetzwerk-Parameter durch die Auswahl von Menü > Einstellungen > Netzwerk aufrufen.

Die Netzwerkparameter für IM400N lauten:

  • Anwendung

  • Filterungszeit

  • Fehlersuche

  • Adapter (V)

  • Frequenz

  • Hochohmige Erdung

Die Netzwerkparameter für IM400THRN lauten:

  • Anwendung

  • Filterungszeit

  • Adapter (V)

  • Hochohmige Erdung

  • Einspeisung

  • Pr. DC-Wid

  • Anz. Wand.

Anweisungen zur Änderung des Parameterwerts finden Sie unter Parameteränderung über das Display.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.