7DE02-0423-03

Statusbildschirme

Einführung

Der Standardbildschirm zeigt den Isolationswiderstandswert des Netzes an. Er wird automatisch durch einen Bildschirm ersetzt, der einen Isolationsalarm anzeigt. Die Bildschirm-Hintergrundbeleuchtung blinkt, wenn ein Isolationsalarm erkannt wird.

Auf jedem Isolationsmesswert-Bildschirm wird unten eine Statusleiste mit zusätzlichen Informationen angezeigt.

1 Isolationswert
2 Fortschrittsbalken für die Aktualisierungszeit
HINWEIS: Der Fortschrittsbalken wird nicht angezeigt, wenn der Parameter Filterungszeit auf 4s */2s * eingestellt ist.
3 Balkendiagramm, das den Isolationsgrad auf einer logarithmischen Skala anzeigt. Das Symbol weist auf den Isolationsalarm-Ansprechwert hin.
4

Statusleiste, auf der zusätzliche Informationen zum aktuellen Isolationsalarmstatus angezeigt werden. Es gibt die folgenden verschiedenen Statusleistentypen:

  • Isolationsalarm-Zeitverzögerung: Es wurde ein Isolationsfehler gemessen und die Isolationsalarm-Zeitverzögerung ist aktiviert. Diese Leiste zeigt einen Fortschrittsbalken für die Zeitverzögerung an.

  • Datum und Uhrzeit der Isolationsalarmauslösung

  • Datum und Uhrzeit des Isolationsalarmabfalls

  • Isolationsalarm-Relaisquittierung

Die Statusleisten können auch Folgendes anzeigen:

  • Ein zyklischer Autotest wird im Hintergrund ausgeführt

  • Eine erste Messung läuft (beim Einschalten oder nach der erneuten Aktivierung der Einspeisungsfunktion)

5

Kontextabhängige Tasten zum Navigieren der Isolationsbildschirme oder zum Starten eines manuellen Autotests.

Isolationswiderstand-Messwert (R)

Das Gerät zeigt standardmäßig den Isolationswiderstand-Messwert für das Netz an.

Isolationsalarm erkannt: Isolationsfehler

Das Gerät zeigt den Isolationsfehler-Bildschirm an, wenn der Isolationswert unter den Isolationsalarm-Ansprechwert fällt.

Der Bildschirm blinkt jedes Mal, wenn ein Isolationsalarm erkannt wird.

Es gibt zwei mögliche Szenarien:

  • Quittieren Sie den Isolationsalarm, indem Sie die Taste drücken.

  • Wenn Sie den Isolationsalarm nicht quittieren und die Netzisolation zu einem Wert über dem Isolationsalarm-Ansprechwert zurückkehrt, wird auf dem Bildschirm ein transienter Fehler angezeigt.

Isolationsalarm quittiert

Dieser Bildschirm wird angezeigt, wenn Sie den Isolationsalarm quittiert haben. Auf der Statusleiste wird die Uhrzeit angezeigt, wann der Isolationsfehler quittiert wurde.

Voralarm aktiviert

Dieser Bildschirm wird angezeigt, wenn der Voralarm aktiviert wurde.

Transienter Fehler

Dieser Bildschirm wird angezeigt, wenn ein transienter Fehler auftritt.

Quittieren Sie den transienten Fehler, indem Sie die Taste drücken.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.