7DE02-0423-03

Hardware-Übersicht

A Display
B Kontextmenü-Tasten
C Taste Menu zum Aufrufen des Hauptmenüs
D Rote Anzeigeleuchte für den Geräte-Produktstatus
E Gelbe Anzeigeleuchte für die Modbus-Kommunikationsanzeige
F Grüne Anzeigeleuchte für die korrekte Isolationsanzeige
G Weiße Anzeigeleuchte für den Isolationsvoralarm
H Gelbe Anzeigeleuchte für den Isolationsalarm
I Taste Esc zur Rückkehr zum vorherigen Menü oder zum Abbrechen einer Parametereingabe
J Produkt-Katalognummer
K Seriennummer
L Hilfsspannungsversorgungs-Klemmenblock
M Einspeisungs-Klemmenblock
N Isolationsalarmrelais-Klemmenblock
O Isolationsvoralarmrelais-Klemmenblock
P Modbus-Kommunikations-Klemmenblock
Q Einspeisungshemmungseingangs-Klemmenblock

Handelsbezeichnung des Geräts

Modell Handelsbezeichnung
IM400N IMDIM400N
IM400THRN IMDIM400THRN
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.