7DE02-0423-03

Montage

Überprüfen Sie vor der Installation des Geräts Folgendes:

  • Die Befestigungsplatte muss eine Stärke zwischen 0,8 und 3,2 mm aufweisen.

  • Aus der Platte muss ein Rechteck mit den Maßen 148 x 112 mm herausgeschnitten werden, damit das Gerät installiert werden kann.

  • Es dürfen keine Klemmenblöcke an der Einheit angeschlossen sein.

  1. Fügen Sie das Gerät in den Ausschnitt der Befestigungsplatte ein, indem Sie das Gerät leicht nach vorne neigen.
  2. Stecken Sie die Federklemmen je nach Dicke der Befestigungsplatte folgendermaßen in die Befestigungsnuten oben auf dem Gerät:
    Stärke der Befestigungsplatte Zu verwendende Befestigungsnuten

    0,8 mm ≤ X ≤ 2 mm

    (0.031 in ≤ X ≤ 0.079 in)

    2 mm < X ≤ 3,2 mm

    (0.079 in < X ≤ 0.126 in)

  3. Stecken Sie 2 Federklemmen an der Seite des Geräts und 2 Federklemmen unten am Gerät ein.
  4. Nehmen Sie die Verdrahtung vor und führen Sie die Klemmenblöcke wie im jeweiligen Schaltplan gezeigt (siehe Schaltplan) ein.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.