7IT02-0423-03

Esempio: esclusione dell'iniezione con due linee di alimentazione in entrata e un accoppiamento

È possibile utilizzare l'esclusione dell'iniezione e un accoppiamento per monitorare due linee di alimentazione in entrata.

Uso degli interruttori con contatti ausiliari normalmente aperti (NA):

Uso degli interruttori con contatti ausiliari normalmente chiusi (NC):

Condizione Conseguenza

L'accoppiamento è chiuso.

Procedura analoga all'esempio per l'esclusione dell'iniezione con due linee di alimentazione in entrata. Vedere Esempio: esclusione dell'iniezione con due linee di alimentazione in entrata per un esempio di esclusione dell'iniezione con due linee di alimentazione in entrata.

L'accoppiamento è aperto:

  • D1 chiuso E

  • D2 chiuso

Entrambi i dispositivi sono attivi:

  • Dispositivo n. 1 monitora l'isolamento del sistema 1,

  • Dispositivo n. 2 monitora l'isolamento del sistema 2.

Il dispositivo n. 2 deve essere inibito quando vengono soddisfatte le condizioni seguenti:

  • D1 chiuso

  • D2 chiuso

  • Accoppiamento chiuso

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.