7IT02-0423-03

Messa in funzione per la conformità alle norme sulla sicurezza funzionale

Introduzione

In un impianto conforme alle norme sulla sicurezza funzionale, è necessario testare il dispositivo e il sistema completi prima di utilizzare l'impianto.

Procedura di messa in servizio

Fase Descrizione
1

Convalidare il cablaggio del dispositivo in base alla descrizione della sezione Installazione e cablaggio del prodotto. Vedere Installazione e cablaggio del prodotto.

NOTA: Controllare che la logica di esclusione sia implementata nel PLC o nel circuito di controllo per garantire un rilevamento corretto dell'allarme isolamento.
2

Convalidare le impostazioni del dispositivo in base alla descrizione della Configurazione prodotto. Vedere Requisiti della conformità alle norme di sicurezza.

NOTA: Controllare che la logica di esclusione sia implementata nel PLC o nel circuito di controllo per garantire un rilevamento corretto dell'allarme isolamento.
3 Convalidare il monitoraggio isolamento con la gestione dell'esclusione.

Test di monitoraggio isolamento e rilevamento guasto isolamento

  1. Quando il dispositivo è spento, accertarsi che gli ingressi del PLC o del circuito di controllo siano conformi alla sezione di installazione e cablaggio del prodotto. Vedere Requisiti della conformità alle norme di sicurezza.

  2. Collegare una resistenza tra la rete monitorata e la terra e controllare la misurazione:

    • Quando il valore della resistenza è soglia di allarme +20%, non viene generato alcun allarme.

    • Quando il valore della resistenza è soglia di allarme -20%, viene generato un allarme.

    NOTA: Il test deve essere effettuato offline e l'impianto sottoposto al test deve essere scollegato dal sistema.
  3. Controllare che il relè di allarme cambi stato in base alla resistenza utilizzata per il test.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.