7IT02-0423-03

Iniezione scollegata (Scollegam. iniez.)

È possibile rilevare la resistenza all'isolamento elevata nel sistema e le disconnessioni.

Il dispositivo rileva una resistenza all'isolamento elevata nel sistema e le disconnessioni seguenti:

  • Cavo di iniezione

  • Filo di terra

  • Tra il dispositivo e l'adattatore di tensione IM400-1700

  • Tra il dispositivo e l'adattatore di tensione PHT1000

I valori consentiti per questo parametro sono OFF e ON. Il valore predefinito è OFF.

NOTA:

Su reti piccole senza carichi e trasformatore, dove il livello di isolamento è elevato oppure durante la messa in servizio senza carichi e trasformatore, si consiglia di impostare il parametro su OFF.

Il rilevamento della disconnessione tra il dispositivo e gli adattatori di tensione PHT1000 è sempre attivo e non dipende dal valore del parametro.

Se l'iniezione si scollega, il dispositivo visualizza RILEVAMENTO INIEZIONE SCOLLEGATA e il LED di stato del prodotto si accende. Vedere Schermate di stato speciali per il display del dispositivo.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.