7IT02-0423-03

Monitoraggio della capacità di dispersione (C)

La capacità di dispersione influisce negativamente sui sistemi di potenza non collegati a terra.

Il sistema di potenza senza messa a terra deve soddisfare le condizioni seguenti per poter assicurare la protezione dal contatto indiretto in un sistema di potenza CA:

RA x Id ≤ 50 V

  • RA è il valore di resistenza del collegamento a terra dell'apparecchiatura, in Ohm.

  • Id è la corrente di guasto a terra, in Ampére.

  • 50 V è la tensione massima accettabile per i contatti indiretti.

Per un sistema di potenza senza messa a terra trifase, la corrente di guasto del contatto indiretto Id è:

Id = 2π x F x C x V

  • F è la frequenza del sistema di potenza.

  • C è la capacità di dispersione verso terra.

  • V è la tensione fase-neutro.

Combinando questi valori, il sistema di potenza senza messa a terra deve rispondere alla condizione seguente:

2π x F x C x V x RA ≤ 50 V

È importante che la messa a terra abbia una resistenza bassa, e che la capacità di potenza del sistema di potenza senza messa a terra sia monitorata e mantenuta a un valore basso.

Per ulteriori informazioni, vedere Dossier tecnico n. 178.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.