7IT02-0423-03

Filtraggio

È possibile configurare il parametro di filtraggio in base all'applicazione monitorata.

Questo parametro è utilizzato per livellare i valori delle misurazioni dell'isolamento che dipendono sempre dall'apparecchiatura che funziona sull'applicazione. I criteri sono i seguenti:

  • numero di carichi

  • tipo di carichi

  • dimensioni del sistema (capacità degli effetti)

  • commutazione del carico

Il dispositivo è progettato per fornire una misurazione accurata della resistenza dell'isolamento e della capacità su sistemi fortemente disturbati con dispositivi di potenza elettronici.Questa funzione migliora la stabilità della misurazione per evitare la fluttuazione del display, l'allarme isolamento transitorio e l'allarme isolamento preventivo non desiderati. Il tempo di risposta associato a questa funzione di filtraggio non influenza il sistema di potenza senza messa a terra. Per questo parametro sono disponibili tre valori:

La tabella seguente è applicabile a IM400N:

Valore Tempo di risposta necessario per rilevare un guasto isolamento (per C = 1 μF) Uso consigliato Tempo di aggiornamento misurazione
4sec. 4 secondi

Utilizzo nella modalità di manutenzione.

Diagnostica la variazione rapida della resistenza di isolamento e della capacità di dispersione.

Utilizzare nei casi seguenti:

  • rilevamento di brevi guasti isolamento transitori.

  • durante la localizzazione manuale di guasti isolamento mediante l'apertura degli interruttori.

0,8 s
40sec. (predefinito) 40 secondi

Utilizzare nella modalità di manutenzione.

Per monitorare l'isolamento di installazioni tipiche.

8 s
400 sec. 400 secondi

Utilizzare nella modalità di manutenzione.

Per monitorare l'isolamento di installazioni molto disturbate e/o installazioni con capacità di dispersione elevata.

80 s

La tabella seguente è applicabile a IM400THRN:

Valore Tempo di risposta necessario per rilevare un guasto isolamento (per C = 1 μF) Uso consigliato Tempo di aggiornamento misurazione
2 sec. 2 secondi

Utilizzo nella modalità di manutenzione.

Diagnostica la variazione rapida della resistenza di isolamento e della capacità di dispersione.

Utilizzare nei casi seguenti:

  • rilevamento di brevi guasti isolamento transitori.

  • durante la localizzazione manuale di guasti isolamento mediante l'apertura degli interruttori.

0,4s
20sec. (predefinito) 20 secondi

Utilizzare nella modalità di manutenzione.

Per monitorare l'isolamento di installazioni tipiche.

4 s
200 sec. 200 secondi

Utilizzare nella modalità di manutenzione.

Per monitorare l'isolamento di installazioni molto disturbate e/o installazioni con capacità di dispersione elevata.

40 s

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.