7IT02-0423-03

Iniezione

Applicabile aIM400THRN.

È possibile configurare il livello di tensione di misurazione e corrente di misurazione immessi tra il sistema di potenza monitorato e la terra.

Per questo parametro sono disponibili quattro regolazioni:

Valore Valore corrente di misurazione
20 V (predefinito) < 0,469 mA CC
40 V < 0,94 mA CC
60 V < 1,56 mA CC
80 V < 2,48 mA CC

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.