Record eventi allarme
-
Un record "principale", creato quando si verifica l'allarme isolamento o l'allarme isolamento preventivo. Questo contiene il valore dell'isolamento.
-
Un record "secondario", creato per i tipi di eventi seguenti:
-
Allarme isolamento acquisito
-
allarme isolamento transitorio
-
mancanza di alimentazione o spegnimento e riaccensione
-
Errore del prodotto
-
Disabilitazione iniezione
-
Sovracapacità
-
Sovratensione
NOTA: i record secondari elencati sono applicabili all'allarme isolamento e all'allarme isolamento preventivo. -
Descrizione di un record eventi nel registro
| Registro | Unità | Tipo | Intervallo | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| Word 1 | - | Uint16 | 1-65535 | Numero record evento |
|
Word 2 Word 3 Word 4 Word 5 |
- | Uint64 | - | Marcatura dell'ora dell'evento (con lo stesso codice della data/ora del prodotto) |
|
Word 6 Word 7 |
- | Uint32 |
|
Identificatore record:
|
|
Word 8 Word 9 Word 10 Word 11 |
- | Uint64 | - |
A seconda del tipo di record (principale o secondario):
|
| Word 12 | - | Uint16 | 1-65534 |
Identificatore record principale/secondario per l'evento:
|
Per Word 6 (byte più significativi), gli intervalli sono 0x00-0xFF. I byte assegnati per gli eventi principali e secondari sono elencati di seguito:
| Evento | Byte |
|---|---|
| Eventi principali | |
| Allarme isolamento preventivo | 0x01 |
| Allarme isolamento | 0x02 |
| Eventi secondari | |
| Nominale | 0x21 |
| allarme isolamento transitorio | 0x22 |
| Allarme isolamento acquisito | 0x23 |
| Iniezione disabilitata | 0x24 |
| Sovracapacità | 0x25 |
| Sovratensione | 0x26 |
| Errore del prodotto | 0x27 |
| mancanza di alimentazione o spegnimento e riaccensione | 0x28 |
| Preventivo nominale | 0x41 |
| Allarme isolamento transitorio preventivo | 0x42 |
| Allarme isolamento acquisito preventivo | 0x43 |
| Iniezione preventiva disabilitata | 0x44 |
| Sovracapacità preventiva | 0x45 |
| Sovratensione preventiva | 0x46 |
| Errore prodotto preventivo | 0x47 |
| Mancanza di alimentazione preventiva o spegnimento e riaccensione | 0x48 |
Esempio di un evento
I 2 record successivi si riferiscono all'esempio di un allarme isolamento verificatosi il 1° ottobre 2010 alle 12:00 e acquisito alle 12:29.
Numero record: 1
| Indirizzo | Registro | Unità | Tipo | Valore | Descrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dec | esa | dec | esa | ||||
| 20002 | 4E22 | 20003 | 4E23 | - | Uint16 | 1 | Numero record |
| 20003 | 4E23 | 20004 | 4E24 | - | Uint64 |
|
Data in cui si è verificato l'allarme isolamento (1° ottobre 2010, ore 12:00) |
| 20007 | 4E27 | 20008 | 4E28 | - | Uint32 |
|
Identificatore record:
|
| 20009 | 4E29 | 20010 | 4E2A | Ohm | Uint64 | 10000 | Valore di resistenza di isolamento al momento dell'allarme isolamento |
| 20013 | 4E2D | 20014 | 4E2E | - | Uint16 | 1 | Identificatore record secondario per l'evento |
Numero record: 2
| Indirizzo | Registro | Unità | Tipo | Valore | Descrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dec | esa | dec | esa | ||||
| 20014 | 4E2E | 20015 | 4E2F | - | Uint16 | 2 | Numero record |
| 20015 | 4E2F | 20016 | 4E30 | - | Uint64 |
|
Data in cui l'allarme isolamento è stato acquisito (1° ottobre 2010, ore 12:29) |
| 20019 | 4E33 | 20020 | 4E34 | - | Uint32 |
|
Identificatore record:
|
| 20021 | 4E35 | 20022 | 4E36 | - | Uint64 | 8 | Valore del registro allarme isolamento al momento dell'acquisizione allarme isolamento |
| 20025 | 4E39 | 20026 | 4E3A | - | Uint16 | 2 | Identificatore record secondario per l'evento |