7IT02-0423-03

Montaggio e smontaggio da una griglia

Il dispositivo può essere installato su una griglia con staffe di fissaggio (riferimento: catalogo Prisma 01199) o supporti equivalenti. Dopo l'installazione, il dispositivo non deve essere inclinato.Durante il montaggio o lo smontaggio del dispositivo, è possibile mantenere i blocchi terminali collegati e cablati oppure rimuoverli. Per USA e Canada, il montaggio del dispositivo deve essere esclusivamente di tipo aperto.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.