7PT02-0423-03

Relé do alarme de isolação (Relé alar. isol.)

Você pode definir o modo de relé do alarme de isolação de acordo com o estado da isolação.

Os valores permitidos para esse parâmetro são SEG. e Padr. O valor padrão é SEG.

NOTA: A ativação e desativação tanto do relé do pré-alarme de isolação, quanto do relé do alarme de isolação se baseiam nos estados padrão a seguir, de acordo com o modo configurado. O dispositivo permite atribuir diversos estados a um dos relés (relé do pré-alarme de isolação e relé do alarme de isolação). Consulte Atribuição de relé.

Quando o relé do alarme de isolação for configurado no modo à prova de falhas (SEG.):

  • O relé do alarme de isolação é ativado, isto é, energizado, nos seguintes casos:

  • O relé do alarme de isolação é desativado, isto é, desenergizado, nos seguintes casos:

    • Primeira medição

    • Uma falha de isolação é detectada.

    • Uma falha de isolação é detectada e reconhecida (se Menu > Configurações > Config. E/S > Reco. relé alar. estiver definido como DESLIGADO). (Consulte Reconhecimento de relé do alarme de isolação (Reco. relé alar.))

    • Sinal de falha de isolação corrigida: o relé da falha de isolação é alternado por 3 segundos quando uma falha de isolação é detectada, reconhecida e, em seguida, corrigida no sistema. (Consulte Sinal de falha de isolação corrigida (Sinal falha corr.))

    • Quando você dispara um autoteste com relés, o relé é alternado por 3 segundos. (Consulte Teste com relés (Teste c/ relés))

    • A injeção foi inibida (se Menu > Configurações > Config. E/S > Reco. inib. estiver definido como LIGADO).

      (Consulte Reconhecer inibição (Reco. inib.))
    • A fonte de alimentação auxiliar foi perdida.

    • Erro de produto

      NOTA: O estado da falha do autoteste é identificado como erro de produto.
    • Erro de sistema

      NOTA:

      Os seguintes estados são identificados como erros de sistema:

      • Injeção desligada

      • Sobretensão

      • Capacitância acima do limite

Quando o relé do alarme de isolação for configurado no modo Padrão (Padr.):

  • O relé do alarme de isolação é ativado, isto é, energizado, nos seguintes casos:

    • Uma falha de isolação é detectada.

    • Uma falha de isolação é detectada e reconhecida (se Menu > Configurações > Config. E/S > Reco. relé alar. estiver definido como DESLIGADO). (Consulte Reconhecimento de relé do alarme de isolação (Reco. relé alar.))

    • Sinal de falha de isolação corrigida: o relé da falha de isolação é alternado por 3 segundos quando uma falha de isolação é detectada, reconhecida e, em seguida, corrigida no sistema. (Consulte Sinal de falha de isolação corrigida (Sinal falha corr.))

    • Quando você dispara um autoteste com relés, o relé é alternado por 3 segundos. (Consulte Teste com relés (Teste c/ relés))

    • A injeção foi inibida (se Menu > Configurações > Config. E/S > Reco. inib. estiver definido como LIGADO) (Consulte Reconhecer inibição (Reco. inib.))

    • Erro de produto

      NOTA: O estado da falha do autoteste é identificado como erro de produto.
    • Erro de sistema

      NOTA:

      Os seguintes estados são identificados como erros de sistema:

      • Injeção desligada

      • Sobretensão

      • Capacitância acima do limite

  • O relé do alarme de isolação é desativado, isto é, desenergizado, nos seguintes casos:

    • Primeira medição

    • Nenhuma falha de isolação é detectada.

    • Uma falha de isolação é detectada e reconhecida (se Menu > Configurações > Config. E/S > Reco. relé alar. estiver definido como LIGADO). (Consulte Reconhecimento de relé do alarme de isolação (Reco. relé alar.))

    • Uma falha transitória é detectada.

    • A fonte de alimentação auxiliar foi perdida.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.