7PT02-0423-03

Limiares do alarme de isolação(Alarme de isol.) e pré-alarme de isolação(Pré- alarme)

É possível definir os valores de limiar do alarme de isolação e do pré-alarme de isolação de acordo com o nível de isolação do aplicativo que você monitora.

Parâmetro Valores permitidos Valor padrão
Alarme. de isol. (limiar do alarme de isolação) 0,04...500 kΩ 1 kΩ
Pré. alarme (limiar do pré-alarme de isolação)
  • 1 kΩ...1 MΩ

  • DESLIGADO

DESLIGADO

Quando o dispositivo é ligado, ele recupera os últimos valores de limiar do alarme de isolação e pré-alarme de isolação gravados.

NOTA: O limiar do pré-alarme de isolação sempre deve ser maior que o limiar do alarme de isolação.

Um alarme de isolação é zerado quando o nível de isolação atinge 20% acima do limiar.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.