7PT02-0423-03

Data/hora

A data/hora deve ser definida:

  • Na primeira ativação.

  • Sempre que a fonte de alimentação for interrompida.

  • Ao alternar entre os horários de verão e inverno, e vice-versa.

Se a fonte de alimentação auxiliar for interrompida, o dispositivo reterá a configuração de data e hora imediatamente antes da interrupção. O dispositivo usa o parâmetro de data e hora para marcar a hora das falhas de isolação do sistema gravadas. A data é exibida no formato: dd/mm/aaaa. A hora é exibida usando o relógio de 24 horas no formato: hh/mm

Quando o dispositivo é ligado, o ícone de relógio pisca nas telas de monitorização do sistema para indicar que o relógio precisa ser definido. Para definir a data e a hora, consulte Modificação de parâmetro usando o display.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.