7PT02-0423-03

Exemplo: exclusão de injeção com dois alimentadores de entrada e um acoplamento

Você pode usar a exclusão de injeção e um acoplamento para monitorar dois alimentadores de entrada.

Uso dos disjuntores com contatos auxiliares normalmente abertos (N.A):

Uso dos disjuntores com contatos auxiliares normalmente fechados (N.F):

Se Então

O acoplamento for fechado

Ocorrerá o mesmo que no exemplo para exclusão de injeção com dois alimentadores de entrada. Consulte Exemplo: exclusão de injeção com dois alimentadores de entrada para obter um exemplo de exclusão de injeção com dois alimentadores de entrada.

O acoplamento for aberto:

  • D1 estiver fechado E

  • D2 estiver fechado

Ambos os dispositivos estarão ativos:

  • O dispositivo nº 1 monitora a isolação do sistema 1.

  • O dispositivo nº 2 monitora a isolação do sistema 2.

O dispositivo nº 2 deverá ser inibido quando as três condições seguintes forem atendidas:

  • D1 estiver fechado

  • D2 estiver fechado

  • O acoplamento estiver fechado

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.