7PT02-0423-03

Entrada de inibição da injeção (Entrada) inib.)

O dispositivo injeta várias combinações patenteadas de tensão de baixa frequência no sistema. Em um sistema com vários alimentadores de entrada, dependendo da posição do disjuntor, não deve haver mais de um dispositivo injetando no sistema. A inibição da injeção é gerenciada pelo estado da entrada da inibição do dispositivo, que pode, por exemplo, estar conectada aos contatos auxiliares dos disjuntores.

É possível configurar a entrada de inibição da injeção para usar um contato N.A. ou N.F., como a seguir:

Valor ou tipo de contato Injeção ativada quando o contato é/está... Injeção desativada quando o contato é/está...
N.A (Padrão) Aberto Fechado
N.A Fechado Aberto
DESLIGADO Ignorado Ignorado

Você pode definir o valor desse parâmetro como DESLIGADO. Nesse modo, o estado da entrada elétrica é ignorado e o gerenciamento de exclusão ainda pode ser feito por comunicação Modbus. Consulte Funções do Modbus para conhecer as funções Modbus. Isso é particularmente útil em ambientes em conformidade com padrões de segurança funcional. Consulte Requisitos de conformidade com padrões de segurança para obter mais informações sobre conformidade com padrões de segurança funcional.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.