7PT02-0423-03

Tela do display do registro de falhas de isolação

Você pode exibir os detalhes de um evento de falha de isolação navegando até Menu > Registro.

As linhas da tabela abaixo são classificadas. Verifique a classificação das linhas antes de fazer quaisquer alterações.
1 Valor da falha de isolação gravada
2 Tipo de falha gravada:

  • falha de isolação

  • falha de isolação preventiva

NOTA: Essas falhas são gravadas como registro principal.

3 Data e hora em que a falha apareceu
NOTA: Essas informações são armazenadas como registro principal.
4

Data e hora em que a falha desapareceu devido a qualquer um dos seguintes eventos:

  • Reconhecimento da falha de isolação

  • Desaparecimento da falha de isolação preventiva ou falha de isolação transitória

  • Falha de energia enquanto o alarme está ativo.

  • Erro de produto enquanto o alarme está ativo.

  • Desativação da injeção

  • Capacitância acima do limite

  • Sobretensão

NOTA: Essas informações são armazenadas como registro secundário.

5 Número do evento exibido
6 Número total de eventos gravados

Use as setas para cima e para baixo para rolar pelos eventos.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.