7PT02-0423-03

Sobre este manual

Este manual aborda os recursos da série de dispositivos de monitorização de isolação (IMDs, Insulation Monitoring Devices) Vigilohm IM400N e IM400THRN, além de fornecer instruções de instalação, comissionamento e configuração.

Este manual é destinado a designers, criadores de painéis, instaladores, integradores de sistemas e técnicos de manutenção relacionados a sistemas de distribuição elétrica não aterrados que apresentam IMDs (dispositivos de monitorização de isolação).

Em todo o manual, os termos "IMD" e "dispositivo" referem-se ao Vigilohm IM400N e IM400THRN (para monitorização de aplicação de média tensão). Todas as diferenças entre os modelos, como um recurso específico a um modelo, são indicadas com o número de modelo ou a descrição apropriados.

Este manual supõe que você tenha um entendimento sobre monitorização de isolação e que esteja familiarizado com o equipamento e o sistema de energia no qual o dispositivo está instalado.

Entre em contato com o representante local da Schneider Electric para saber quais oportunidades de treinamento adicionais estão disponíveis para os seus dispositivos.

Certifique-se de que esteja usando a versão mais atualizada do firmware do seu dispositivo para poder acessar os recursos mais recentes.

A documentação mais atualizada do seu dispositivo está disponível para download em www.se.com.

A tabela a seguir é classificada. Verifique a classificação antes de fazer quaisquer alterações.

Documentos relacionados

Documentação Número
Folha de instruções: Dispositivo de monitorização de isolação Vigilohm IM400N GDE30187
Guia de comissionamento: Dispositivo de monitorização de isolação Vigilohm IM400N 7EN02-0424
Folha de instruções: Dispositivo de monitorização de isolação Vigilohm IM400THRN GDE30186
Guia de comissionamento: Dispositivo de monitorização de isolação Vigilohm IM400THRN 7EN02-0425
Catálogo do Vigilohm PLSED310020EN, PLSED310020FR
O sistema de aterramento de TI: uma solução para melhorar a disponibilidade da rede elétrica industrial – Guia da aplicação PLSED110006EN
Système de liaison à la terre IT - Une solution pour améliorer la disponibilité des réseaux électriques dans l’industrie - Guide d’application PLSED110006FR
System earthings in LV Les schémas des liaisons à la terre en BT (régimes du neutre) Cahier technique n° 172
The IT system earthing (unearthed neutral) in LV Le schéma IT (à neutre isolé) des liaisons à la terre en BT Cahier technique n° 178

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.