7PT02-0423-03

Injeção

Aplicável ao IM400THRN.

Você pode definir o nível de tensão da medição e corrente da medição injetado entre o sistema de energia monitorado e o aterramento.

Quatro configurações estão disponíveis para esse parâmetro:

Valor Valor da corrente da medição
20V (Padrão) 0,469 mA CC
40V 0,94 mA CC
60V 1,56 mA CC
80V 2,48 mA CC

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.