7PT02-0423-03

Resistência CC primária (ResCCprim)

Esse parâmetro aplica-se ao IM400THRN e quando o valor do parâmetro Adapt. V estiver definido como P1N.

Esse é o valor da resistência do enrolamento primário do transformador de tensão da Schneider Electric compatível.

Você pode selecionar qualquer valor de 0 a 50 kΩ.

Se você tiver conectado mais de um transformador, selecione o valor da resistência de um único transformador. O dispositivo calculará automaticamente a resistência total, de acordo com o valor do número do parâmetro do transformador.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.