7PT02-0423-03

Localizando manualmente a falha de isolação

Você poderá usar os dispositivos móveis de localização de falhas de isolação se:

  • O local da falha de isolação em um alimentador não estiver equipado com um localizador de falha de isolação automático, ou

  • Para facilitar a localização de uma falha de isolação em um alimentador

O sinal injetado pelo dispositivo é compatível com os dispositivos XPxx e XRM.

O termo "XPxx" refere-se ao “XP15, XP50 e XP100”.

Pré-requisitos:

Faça as seguintes configurações de rede no dispositivo:

  1. Selecione Menu > Configurações > Rede.

  2. Defina o valor do parâmetro Localização como Alarme ou Pré.Al.

Etapas:

  1. Quando a falha de isolação ocorrer, conecte o XPxx ao XRM.
  2. Prenda a configuração do XPxx e XRM a um fio de injeção próximo ao dispositivo.
  3. No XRM, toque e segure o botão LIGADO, regule o controle de ajuste de sensibilidade e calibre para um valor de referência 18.

    Veja a seguir um exemplo:

  4. Prenda a configuração do XPxx e XRM em todos os canais e grave os valores de XRM em cada canal.

    Veja a seguir um exemplo:

    Se o valor gravado de um canal estiver mais próximo do valor calibrado, ele indicará uma falha de isolação no canal correspondente ou no canal de downstream (se houver).

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.