7PT02-0423-03

Visão geral do dispositivo

Trata-se de um dispositivo de monitorização de isolação (IMD, Insulation Monitoring Device) digital para sistemas de energia não aterrados de média tensão. O dispositivo monitora a isolação de um sistema de energia e notifica quaisquer falhas de isolação assim que elas ocorrem.

O IMD aplica-se à tensão de CA de baixa frequência entre o sistema de energia e o aterramento para fornecer monitorização precisa de isolação em aplicações complexas. A isolação é, então, avaliada com base no valor de corrente retornado. Esse método é usado para todos os tipos de sistemas de energia – CA, CC, combinado, retificado, com variador de velocidade, etc.

O dispositivo oferece os seguintes recursos:

  • Exibição da resistência (R) da isolação

  • Detecção de falhas de isolação de acordo com um limiar configurável

  • Display de capacitância (C) de fuga com impedância (Zc) associada *

  • Comunicação por meio do protocolo Modbus RS-485

  • Inibição da injeção por meio da entrada lógica

  • Registro de falhas de isolação

  • Análise de tendências de resistência (R) da isolação, da última hora até o último ano

  • Configuração rápida dos parâmetros de monitorização de acordo com as aplicações

  • Compatibilidade com adaptador de tensão (Umax = 1.700 Vca Ph-Ph ou Umax = 1.200 Vcc)

  • Compatibilidade com adaptador de aterramento P1N e transformador de tensão (Umax = 33 kVca) *

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.