7PT02-0423-03

Atribuição de relé

O dispositivo permite atribuir diversos estados a um dos relés (relé do pré-alarme de isolação (REL. PRE- -AL.) e o relé do alarme de isolação (RELÉ ALAR. ISOL.)). Essas atribuições podem ser feitas somente por meio da comunicação Modbus. Os estados atribuídos podem ser vistos no HMI na tela Monitorização. Consulte Menu do Vigilohm IM400N e Menu do Vigilohm IM400THRN.

Os diversos estados que podem ser atribuídos são:

  • Pré-alarme de isolação (Pré-alarme)

  • Alarme de isolação(Alarme)

  • Inibição da injeção (Inib. injeção)

  • Erro de sistema (Erro sistema)

    NOTA:

    Os seguintes estados são identificados como erros de sistema:

    • Injeção desligada

    • Sobretensão

    • Capacitância acima do limite

  • Erro de produto (Erro produto)

    NOTA: O estado da falha do autoteste é identificado como erro de produto.

Dois registradores são definidos para essa atribuição. Consulte Tabela de registradores Modbus para obter detalhes sobre os registradores.

  • Mapa de bits do relé do alarme de isolação (Endereço do registrador: 3044)

  • Mapa de bits do relé do pré-alarme de isolação (Endereço do registrador: 3046)

Para a atribuição de estados a cada relé, use a configuração do bit desses registradores como a seguir:

Bit Atribuição
0 Pré-alarme de isolação
NOTA: Esse bit é somente leitura para o registrador de mapa de bits do relé do pré-alarme de isolação (3046).
1 Reservado
2 Reservado
3 Reservado
4 Alarme de isolação
NOTA: Esse bit é somente leitura para o registrador de mapa de bits do relé do alarme de isolação (3044).
5 Reservado
6 Reservado
7 Reservado
8 Inibição da injeção
9 Reservado
10 Reservado
11 Reservado
12 Reservado
13 Reservado
14 Reservado
15 Reservado
16 Erro de sistema
17 Reservado
18 Reservado
19 Reservado
20 Reservado
21 Reservado
22 Reservado
23 Reservado
24 Erro de produto
25 Reservado
26 Reservado
27 Reservado
28 Reservado
29 Reservado
30 Reservado
31 Reservado

NOTA:
  • Após a restauração da configuração original,

    • o mapa de bits do relé do alarme de isolação é atribuído com alarme de isolação, erro de produto e bits do erro de sistema.

    • o mapa de bits do relé do pré-alarme de isolação é atribuído com bit do alarme de isolação, porque o parâmetro Pré -alarme está definido como DESLIGADO.

    Consulte Reinicializar para obter mais informações sobre a restauração da configuração original.

  • Quando o parâmetro Pré- alarme é definido como qualquer valor diferente de DESLIGADO, o bit do relé do pré-alarme de isolamento é atribuído no mapa de bits do relé do pré-alarme de isolação. Você também pode atribuir o bit do relé do pré-alarme de isolação no mapa de bits do relé do alarme de isolação.

    Consulte Histerese do alarme de isolação e do limiar do pré-alarme de isolação para obter mais informações sobre o parâmetro Pré -alarme.

  • Quando o parâmetro Rel. Pre- al. é definido como Espelho, o mapa de bits do relé do pré-alarme de isolação é apagado para espelhar a operação do alarme de isolação, e você não pode atribuir nenhum bit no mapa de bits do relé do pré-alarme de isolação. Você pode atribuir bits quando o parâmetro Rel. pre- al. estiver definido como Padrão ou Segurança.

    Consulte Relé do pré-alarme de isolação (Rel. pre- -al) para obter mais informações sobre o parâmetro Rel. pre- al.

  • Quando o parâmetro Reco. inib. é definido como DESLIGADO, o bit de inibição da injeção é apagado dos mapas de bits do relé do alarme de isolação e do relé do pré-alarme de isolação, e você não pode atribuir nenhum bit nos mapas de bits. Quando o parâmetro Reco. inib. é definido como LIGADO, o bit de inibição da injeção é atribuído no mapa de bits do relé do alarme de isolação. Para atribuir o bit de inibição da injeção apenas no mapa de bits do pré-alarme de isolação, atribua o bit no mapa de bits do pré-alarme de isolação e restaure o bit no mapa de bits do alarme de isolação.

    Consulte Reconhecer inibição (Reco. inib.) para obter mais informações sobre o parâmetro Reco. inib..

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.