7PT02-0423-03

Tela de tendência

Você pode exibir as tendências navegando para Menu > Tendência.

Veja a seguir um exemplo da página de tendência Últ. dia:

1 Setas para cima e para baixo: Para exibir as páginas de tendência. As páginas são Últ. hora, Últ. dia, Últ. semana, Últ. mês e Últ. ano.
2 Valor medido da resistência da isolação
3 Valor existente do limiar do alarme de isolação
4 Linha pontilhada vertical: indica uma interrupção de energia (duração indefinida)
5 Área quadriculada: indica que a injeção foi inibida

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.