7PT02-0423-03

Visão geral do autoteste

O dispositivo executa uma série de autotestes na inicialização e depois em intervalos regulares durante a operação, de modo a ajudar a detectar quaisquer falhas potenciais em seus circuitos internos e externos.

A função de autoteste do dispositivo testa:

  • O produto: luzes indicadoras, componentes eletrônicos internos.

  • A cadeia de medição, o relé do alarme de isolação e o relé do pré-alarme de isolação.

O autoteste é disparado:

  • Manualmente a qualquer momento com o pressionamento do botão de menu contextual T em uma das telas de monitorização da isolação do sistema.

  • Automaticamente:

    Sempre que o dispositivo é inicializado (ligado ou iniciado)

    A cada 5 horas (exceto quando o dispositivo tiver detectado uma falha de isolação, independentemente de o alarme estar ativo, ter sido reconhecido ou ser transitório).

    Quando a injeção é ativada novamente após a saída do estado de injeção inibida.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.