7PT02-0423-03

Comissionamento

Validando a monitorização de isolação correta com o gerenciamento de exclusão

Para ter a monitorização adequada do sistema de energia elétrica, é importante que ele seja monitorado por um dispositivo de monitorização de isolação por vez.

Para a maioria dos sistemas que não incluem várias entradas ou o acoplamento de vários barramentos, isso é facilmente conseguido porque há apenas um dispositivo no sistema permanentemente ativo.

Para sistemas com várias entradas ou acoplamento de barramento de energia, o sistema de monitorização incorpora vários dispositivos (consulte Entrada de inibição da injeção (Entrada) inib.)). A exclusão/ativação de cada dispositivo de acordo com a configuração do sistema de energia elétrica é gerenciada por meio do contato de inibição da injeção. É importante, no comissionamento, validar que a isolação de cada parte do sistema de energia elétrica é monitorada por um dispositivo ativo e que o gerenciamento de exclusão/ativação de cada dispositivo não faça com que uma parte do sistema de energia seja monitorada por mais de um dispositivo ou por nenhum dispositivo. Isso serve para evitar que a falha de isolação não seja reportada.

Teste de detecção de falhas de isolação e medição de isolação

Para verificar se o dispositivo está instalado e configurado corretamente:

  • Verifique a instalação conectando uma impedância conhecida entre os terminais de cabeamento 1 e 3 do dispositivo (10 kΩ) e verificando se a impedância foi medida corretamente. Para esse teste, não conecte o dispositivo à rede monitorada.

  • Verifique a detecção de falhas de isolação amarrando os terminais de cabeamento 1 e 3 do dispositivo (criando uma falha de isolação de 0 Ω). Para esse teste, não conecte o dispositivo à rede monitorada.

Teste do cabeamento do relé de alarme de isolação

Para verificar se o relé do alarme de isolação está corretamente cabeado na instalação, execute um teste de dispositivo com o relé.

Detecção de injeção desligada

Por padrão, o parâmetro de detecção de injeção desligada é definido como DESLIGADO. Essa configuração evita que a mensagem Detecção de injeção desligada seja exibida na instalação e no comissionamento do dispositivo antes da conexão ao sistema de energia e da carga.

De acordo com os requisitos de sistema ou aplicação, você pode ativar o parâmetro de detecção de injeção desligada (definindo-o como LIGADO) ao executar o comissionamento final. Assim, o dispositivo pode executar continuamente essa verificação durante a operação e relatar qualquer problema de cabeamento ou conexão de injeção.

Teste de cabeamento do HV1/HV2

A conexão entre o dispositivo e os adaptadores de tensão IM400-1700, PHT1000 ou P1N é essencial para um comportamento correto do dispositivo.

Verifique o cabeamento dos terminais de cabeamento HV1 e HV2 com o adaptador de tensão. Conecte uma impedância conhecida (por exemplo, 10 kΩ) entre o terminal de cabeamento IM400-1700 1 e o terminal de cabeamento do dispositivo 3, ou entre o terminal de cabeamento PHT1000 3 e o terminal de cabeamento de dispositivo 3, ou entre o terminal de cabeamento P1N 2 e o terminal de cabeamento de dispositivo 3. Verifique se o dispositivo mede corretamente a impedância. Para esse teste, não conecte o IM400-1700, PHT1000 ou P1N ao sistema de energia monitorado.

Definição de senha de proteção

Para evitar qualquer operação não intencional por pessoal não autorizado ou não treinado, defina a senha de proteção.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.