7PT02-0423-03

Telas de estado

Introdução

A tela padrão mostra o valor de resistência da isolação do sistema. Ela é substituída automaticamente por uma tela que notifica um alarme de isolação. A luminosidade da tela pisca para indicar um alarme de isolação.

Cada tela de medição de isolação exibe uma barra de estado na parte inferior que fornece informações adicionais.

1 Valor de isolação
2 Barra de progresso para o tempo de atualização
NOTA: A barra de progresso não será exibida se o parâmetro Filtragem for definido como 4s */2s *.
3 Gráfico de barras indicando o nível de isolação em uma escala logarítmica. O símbolo indica o valor do limiar do alarme de isolação.
4

Barra de estado exibindo informações adicionais relacionadas ao estado do alarme de isolação atual. Estes são os diferentes tipos de barra de estado:

  • Atraso ativo do alarme de isolação: uma falha de isolação foi medida e o atraso do alarme de isolação está ativo. Essa barra mostra uma barra de progresso para o atraso.

  • Data e hora de captação do alarme de isolação

  • Data e hora de desligamento do alarme de isolação

  • Reconhecimento de relé do alarme de isolação

As barras de estado também podem indicar:

  • um autoteste cíclico está em execução em segundo plano

  • uma primeira medição está em andamento (na inicialização ou após reativação da função de injeção)

5

Botões contextuais para navegação nas telas de isolação ou para inicialização de um autoteste manual.

Medição da resistência (R) da isolação

O dispositivo exibe a medição da resistência da isolação para o sistema por padrão.

Alarme de isolação detectado: falha de isolação

O dispositivo exibe a tela de falha de isolação quando o valor de isolação fica abaixo do limiar do alarme de isolação.

A tela pisca sempre que um alarme de isolação é detectado.

Há dois possíveis cenários:

  • Reconhecer o alarme de isolação pressionando o botão .

  • Se você não reconhecer o alarme de isolação e a isolação do sistema retornar um valor acima do limiar do alarme de isolação, a tela exibirá falha transitória:

Alarme de isolação reconhecido

Essa tela é exibida quando você reconhece o alarme de isolação. A barra de estado mostra a hora em que a falha de isolação é reconhecida.

Pré-alarme ativado

Essa tela será exibida quando o pré-alarme tiver sido ativado.

Falha transitória

Essa tela é exibida quando uma falha transitória ocorre.

Reconheça a falha transitória pressionando o botão .

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.