7PT02-0423-03

Acessórios

Os acessórios são exigidos de acordo com o tipo de instalação na qual o dispositivo está instalado.

Lista de acessórios

Acessório Número do catálogo
Limitador de sobretensão Cardew C “250 V” 50170
Limitador de sobretensão Cardew C “440 V” 50171
Limitador de sobretensão Cardew C "660 V" * 50172
Limitador de sobretensão Cardew C "1000 V" * 50183
Cardew C básico * 50169
Impedância ZX 50159
Adaptador de tensão IM400-1700 *

IMD-IM400-1700

Adaptador de tensão PHT1000 * 50248
Adaptador de aterramento P1N PHA6326700
Transformador de tensão Consulte Observação
NOTA:
  • O adaptador de aterramento P1N aplica-se ao IM400THRN.

  • Para obter informações relacionadas aos acessórios automáticos e móveis de localização de falhas de isolação, consulte Locating.

  • Os transformadores de tensão devem ser selecionados corretamente, de acordo com a tensão do sistema. Consulte o catálogo do Transformador de média tensão da Schneider Electric.

Limitador de sobretensão Cardew C

Função

O Cardew C será usado se o dispositivo de monitorização de isolação estiver conectado à conexão secundária de um transformador MV/LV (de acordo com as normas e convenções que se aplicam nos diversos países).

Ele protege a instalação de baixa tensão (LV) contra os perigos da sobretensão. Ele é conectado à conexão secundária do transformador. O Cardew C pode ser usado nos seguintes sistemas:

  • U < 1000 V CA

  • U < 300 V CC

Tabela de seleção

Un: Tensão nominal fase-a-fase do sistema CA

Ui: Tensão de arcos voltaicos

Tipo de Cardew C

Neutro acessível

Neutro não acessível

U ≤ 380 V

U ≤ 220 V

400 V < Ui ≤ 750 V

250 V

380 V < U ≤ 660 V

220 V < U ≤ 380 V

700 V < Ui ≤ 1.100 V

440 V

660 V < U ≤ 1.000 V

380 V < U ≤ 660 V

1.100 V < Ui ≤ 1.600 V

660 V

1.000 V < U ≤ 1.560 V

660 V < U ≤ 1.000 V

1.600 V < Ui ≤ 2.400 V

1.000 V

Dimensões

Montagem

  • Cardew C montado diretamente em barramentos

  • Montagem com base na placa

Conexão

Impedância limitadora ZX

Função

A impedância limitadora ZX permite criar uma instalação com um sistema neutro aterrado de alta impedância (1500 Ω a 50 Hz).

A impedância limitadora ZX permanece conectada durante a localização de falhas de isolação a 2,5 Hz:

  • 1500 Ω a 50 Hz

  • 1 MΩ a 2,5 Hz

A impedância ZX deve ser usada em sistemas com U ≤ 500 Vca.

Dimensões

Montagem

Na placa de montagem

Conexão

Adaptador de tensão

Estes são os adaptadores de tensão/aterramento opcionais:

  • IM400-1700

  • PHT1000

  • P1N

Função

Os adaptadores de tensão IM400-1700 e PHT1000 podem ser usados para conectar um IMD a sistemas não aterrados com CA superior a 480 V. O fio que conecta o IM400-1700 ou P1N ao IMD precisa ter a mesma tensão nominal da rede monitorada. O adaptador de aterramento P1N deve ser conectado ao sistema para o funcionamento do IM400THRN. Veja a seguir a compatibilidade dos adaptadores de tensão com a localização de falhas de isolação:

  • Os adaptadores de tensão IM400-1700 e P1N não são compatíveis com a localização de falhas de isolação.

  • O adaptador de tensão PHT1000 é compatível com a localização de falhas de isolação.

Dimensões

IM400-1700

PHT1000

P1N

Montagem

Em trilho DIN Na placa de montagem Na placa de montagem

Conexão

Diagrama de cabeamento Diagrama de cabeamento Diagrama de cabeamento

(1) Adaptador de tensão conectado a uma fase

(2) Adaptador de tensão conectado ao neutro

Subconjunto S3 (adaptação)

Os limiares do alarme de isolação do dispositivo precisam ser definidos com mais de 2 kΩ para levar em consideração a impedância interna do subconjunto S3 não mais comercializado.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.