7PT02-0423-03

Visão geral do hardware

A Display
B Botões do menu contextual
C Botão Menu para ir até o menu principal
D Luz indicadora vermelha para estado do produto do dispositivo
E Luz indicadora amarela para indicação de comunicação Modbus
F Luz indicadora verde para indicação de isolação correta
G Luz indicadora branca para pré-alarme de isolação
H Luz indicadora amarela para alarme de isolação
I Botão Esc para retornar ao menu anterior ou cancelar uma entrada de parâmetro
J Número de catálogo do produto
K Número de série
L Bloco terminal da fonte de alimentação auxiliar
M Bloco terminal da injeção
N Bloco terminal do relé do alarme de isolação
O Bloco terminal do relé do pré-alarme de isolação
P Bloco terminal da comunicação Modbus
Q Bloco terminal da entrada de inibição da injeção

Referência comercial do dispositivo

Modelo Referência comercial
IM400N IMDIM400N
IM400THRN IMDIM400THRN
Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.