7RU02-0423-03

Гистерезис порога срабатывания предварительного сигнала о пробое изоляции и сигнала о пробое изоляции

Гистерезис применяется для ограничения количества ошибочных срабатываний сигнала о пробое изоляции из-за колебаний измерений при приближении к пороговому значению.

Принцип применения гистерезиса:

  • Когда измеренное значение сопротивления изоляции уменьшается и падает ниже установленного порога, срабатывает сигнал о пробое изоляции или предварительный сигнал, либо начинается отсчет времени (если для пробоя изоляции задана временная задержка).

  • Когда измеренное значение сопротивления увеличивается и в 1,2 раза превышает установленный порог (т. е. заданный порог + 20%), то сигнал о пробое изоляции или предварительный сигнал деактивируется.

На диаграммах ниже показано поведение:

  • Без гистерезиса:

  • С гистерезисом:

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.