7RU02-0423-03

Сигнал о пробое изоляции (Ins. Alarm) и предварительный сигнал о пробое изоляции (Prev. Alarm): пороговые значения

Вы можете задать пороговые значения сигнала о пробое изоляции и предварительного сигнала о пробое изоляции в зависимости от уровня изоляции в контролируемом применении.

Параметр Допустимые значения Значение по умолчанию
Сигн. изол (Порог сигнала пробоя изоляции) от 0,04 до 500 кОм 1 кОм
Предв. . сигн (Порог предварительного сигнала пробоя изоляции)
  • от 1 кОм до 1 МОм

  • ВЫКЛ

ВЫКЛ

При включении устройства используются последние заданные пороговые значения для предварительного сигнала и сигнала о пробое изоляции.

Примечание: Порог для предварительного сигнала должно всегда быть выше, чем порог для сигнала о пробое изоляции.

Сигнал о пробое изоляции удаляется после восстановления уровня изоляции на 20% выше порогового значения.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.