7RU02-0423-03

Пример исключения инжекции при двух входах и одном соединении

Можно использовать исключение инжекции и соединение для контроля двух входящих проводников.

Использование автоматических выключателей с нормально разомкнутыми (NO) дополнительными контактами:

Использование автоматических выключателей с нормально замкнутыми (NC) дополнительными контактами:

Если То

Соединение замкнуто

Ситуация та же, что и в примере исключения с двумя входами. Пример исключения при двух входах см. в Пример исключения при двух входах.

Соединение разомкнуто:

  • D1 замкнут И

  • D2 замкнут

Оба устройства активны:

  • Устройство 1 осуществляет контроль изоляции системы 1.

  • Устройство 2 осуществляет контроль изоляции системы 2.

Устройство 2 должно быть ингибировано при наступлении трех следующих условий:

  • D1 замкнут

  • D2 замкнут

  • Соединение замкнуто

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.