7RU02-0423-03

Пример применения: Контроль изоляции незаземленной электрической сети и обнаружение пробоя изоляции подключены к сети связи

IMD может использоваться для контроля изоляции незаземленной электрической системы и дистанционного обеспечения функций отображения данных и конфигурирования настроек.

Незаземленная электрическая система – это система с изолирующим трансформатором (ИТ) с незаземленной нейтралью.

Если устройство IMD связано с устройством наблюдения посредством соединения Modbus, поддерживаются следующие действия:

  • Отображение: Статус устройства, состояние сигнала о пробое изоляции (активный, неактивный, подтвержденный), состояние предварительного сигнала о пробое изоляции, сведения о последних 30 событиях с указанием времени, значения R и C для построения таблиц или графиков для наблюдения данных значений за различные периоды.

  • Дистанционное конфигурирование устройства. Возможен удаленный доступ ко всем параметрам устройства, за исключением параметров Modbus.

Использование прибора для поиска пробоя изоляции XD308C с интерфейсом связи XLI300 или IFL* также позволяет устройству наблюдения осуществлять удаленный контроль всех проводников и точно сообщать о любом месте пробоя изоляции.

Мобильный прибор для поиска пробоя изоляции XRM используется для точного поиска области пробоя изоляции.

Примечание: Применение шлюза Ethernet позволяет использовать существующую сеть Ethernet.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.