7RU02-0423-03

Установка и подключение устройства

Реле

Устройство позволяет осуществлять конфигурацию для соответствия требованиям стандартов безопасности и применения. Реле предварительного сигнала о пробое изоляции используется в качестве зеркальных переключателей вместе с сигнальным реле пробоя изоляции для обеспечения глобальной функции безопасности (с инвертированной избыточностью).

Эта функция активируется с помощью параметра реле «Режим зеркалирования»: Меню > Параметры > Конфиг. В-В > Реле предв. сигнала пробоя изоляции > Зеркалирование

Примечание: Если включен данный режим, то предварительный сигнал о пробое изоляции передается только посредством белого светодиодного индикатора и по интерфейсу связи Modbus.

После включения режима реле предварительного сигнала о пробое изоляции зеркалирует сигнальное реле с инвертированной логикой. При неисправности устройства или отключении питания оба реле обесточиваются и падают на одинаковый уровень:

Это позволяет легко отличить сигнал пробоя изоляции от сигнала неисправности устройства путем реализации ряда простых подключений (или путем подключения к ПЛК).

Вход состояния

Включение опции Признать ингибирование включает срабатывание сигнала при активации запрета инжекции тока. (См. Вход запрета инжекции тока (Inhibit. Input)). Это позволяет системе, в которой установлено устройство, определять ошибки от команды запрета инжекции тока (внешняя проводка и внутренние компоненты).

Если в системе не требуется использование управления исключением или если система реализована с использованием протокола Modbus/98, то опция ВЫКЛ позволяет отключить вход запрета инжекции тока, обеспечивая полную функциональную изоляцию. Изменение электрического состояния этого входа тогда игнорируется (опция «Вход запрета инжекции тока» ВЫКЛ) (см. Вход запрета инжекции тока (Inhibit. Input)).

ПЛК

Чтобы система определяла все состояния устройства, оно должно быть подключено к ПЛК или аналогичному устройству, как описано ниже:

Для того, чтобы ПЛК определял состояние всех устройств, необходимо реализовать следующую конфигурацию:

Операционная

Запрет инжекции тока

Цифровой выход 1

Сигнальное реле пробоя изоляции

Цифровой вход 1

Реле предварительного сигнала о пробое изоляции

Цифровой вход 2

Нормальная работа Отсутствует пробой изоляции / предварительный сигнал о пробое изоляции Разомкнут Замкнуто Разомкнуто
Сигнал о пробое изоляции Разомкнуто Разомкнут Замкнуто
Инжекция выключена Замкнуто Разомкнуто Замкнуто
Неисправность устройства Неисправность входа состояния Замкнуто Замкнуто Разомкнуто
Неисправность устройства - Замкнуто Замкнуто
Неисправность устройства - Разомкнуто Разомкнуто
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.